Conectadores del bloque de terminales
Los conectadores del bloque de terminales hacen el cableado seguro y seguro. Son un dispositivo esencial para conectar el cableado y se satisfacen especialmente a los ajustes industriales y comerciales.
Si usted está buscando para los bloques de terminales convenientes para su proyecto, usted encontrará lo que usted necesita aquí en RS. Almacenamos variaciones excesivas de 2,500 conduciendo fabricantes. Además, éstos se pueden enviar a usted hoy.
Leído encendido para descubrir más sobre los conectadores del bloque y sus aplicaciones.
¿Cuáles son conectadores del bloque de terminales?
Un conectador del bloque de terminales (también sabido como un bloque de terminales del conectador) es un bloque modular que se hace generalmente del plástico o de un cierto otro tipo de material aislador. El bloque actúa como conectador que asegure dos o más alambres junto. Hace esto ensamblando los alambres salientes múltiples a un solo alambre entrante.
El bloque de terminales puede ser una estructura simple o más compleja, dependiendo de la cantidad de cableado que necesite ser conectado. Hay diversas disposiciones y disposiciones disponibles, pero cada terminal conecta con apenas un solo alambre.
El bloque sí mismo consiste en una abrazadera o los tornillos para sostener los alambres en lugar y una tira que conduce. Esta tira es la parte actual-que lleva del bloque que permite a la electricidad funcionar a través de los alambres que están siendo conectados, continuando el circuito.
¿Para qué los conectadores del bloque de terminales se utilizan?
Los conectadores del bloque de terminales son útiles en las situaciones que requieren los alambres múltiples ser conectadas con seguridad. Sin un conectador del bloque, conectar los alambres correctamente puede ser difícil y peligroso.
El interior de la abrazadera sostiene los alambres en el lugar, poniéndolos en orden lejos y manteniéndolos seguros. Ésta es la razón por la que uno de los usos mas comunes para los conectadores del bloque de terminales está en ajustes industriales, donde está necesaria más de una conexión a través de energía, de usos de la señal, de la automatización y de controles. Algunos usos comunes incluyen fábricas y los almacenes en donde los muchos de cableado se deben conectar cuidadosamente.
¿Cuáles son los diversos tipos de conectadores del bloque de terminales?
Mientras que todos realizan la misma función, hay diversas variaciones en los conectadores terminales que están disponibles. Estos diversos modelos se diseñan para resolver las necesidades específicas del trabajo actual. Debajo está una descripción de algunos de los tipos de conectadores del bloque que usted encontrará en RS:
- Los bloques de terminales del estruendo de los bloques de terminales del estruendo están disponibles en nivel solo, dual y triple. Debido a su funcionalidad simple, son algunos de los conectadores mas comunes del bloque de terminales en el mercado. Cada uno de estos terminales se puede acortar fácilmente sobre el carril y montar en el revestimiento de madera eléctrico, asegurándolos en lugar y haciendo la caja fuerte del área de trabajo.
- los bloques de terminales del Doble-nivel éstos proporcionan la conectividad agregada para su cableado. Mientras que tienen un eje doble de la función, siguen siendo acuerdo, haciéndoles una adición aseada a un ajuste industrial.
- Los bloques de terminales Feed-through Feed-through de los bloques de terminales tienen dos puntos terminales y un diseño aseado. Además, ofrecen las opciones que tienden un puente sobre flexibles, haciéndolo más fácil conectar el cableado.
¿Por qué elija RS para sus conectadores del bloque de terminales?
En RS, nosotros Inventario una gama variada de los conectadores del bloque de terminales y nosotros hemos hecho fácil para que usted enangoste su búsqueda al tipo que usted necesita. La función de la búsqueda le permite filtrarse por las características tales como tamaño del alambre, número de niveles y perno espaciamiento, así que usted puede utilizar fácilmente esto para encontrar el fósforo exacto para el trabajo que usted está trabajando encendido.
Somos la distribuidor autorizada primero ministro de bloques de terminales en Norteamérica. Nosotros nombres principales de la industria de Inventario incluyendo Eaton, Amphenol Pcd, Marathon Special Products, Siemens, y nuestra propia marca de fábrica RS Pro. Usted está invirtiendo en un producto durable, duradero cuando usted elige RS.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo está en la mano a ayudar. Get en touch y nosotros puede dirigirle a través de los productos. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub contento.
Orden de On: 7750
Orden de On: 5900
Orden de On: 2136
Orden de On: 150
Orden de On: 9000
Orden de On: 2850
Orden de On: 4350
Orden de On: 7750
Orden de On: 5900
Orden de On: 2136
Orden de On: 150
Orden de On: 9000
Orden de On: 2850
Orden de On: 4350